Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Endress+Hauser development team earns the AMA Innovation Award

iTHERM TrustSens recognized as an exceptional innovation in the field of sensors and instrumentation

Date de publication: 26.06.2018

With its innovation, the development team from Endress+Hauser Wetzer, the center of competence for temperature measurement technology headquartered in Nesselwang, Germany, prevailed against 35 German and international competitors to win the award. The iTHERM TrustSens thermometer was designed especially for hygienic and aseptic applications in the food & beverage and life sciences industries.

The instrument features automated and fully traceable inline self-calibration, eliminating the risk of non-conformities and leading to superior product safety and process efficiency. In addition, the integrated Heartbeat Technology enables continuous self-diagnosis and verification without interruption of the process.

The AMA Innovation Award, which is given to innovative research and development teams by the AMA Association for Sensors and Measurement, is considered one of the industry’s most coveted awards. The awards ceremony was held on 26 June 2018 during the Sensor+Test trade fair in Nuremberg, Germany. The Promass Q Coriolis-based flowmeter from Endress+Hauser was also nominated.

Further information about the award-winning product, plus an interview with the development team, is available in the downloads section in the right-hand column.

Autres lectures sur des thèmes similaires

Téléchargements

    DE_Hintergrundtext_Interview_iTHERM TrustSens.zip

    EH_Media Release_AMA Award_26-06-2018.zip

Liste de presse

Recevez les prochains communiqués de presse et actualités directement dans votre boîte mail. Restez à l'ordre du jour en vous inscrivant à la liste de presse Endress+Hauser.

Liste de presse Endress+Hauser

Endress+Hauser envoie régulièrement des communiqués de presse sur des sujets d'actualité et des informations sur l'entreprise aux professionnels des médias.

Sélectionnez les sujets qui vous intéressent : *
Sélectionnez les secteurs qui vous intéressent :

Voulez-vous recevoir des invitations aux événements presse (numériques ou en direct) d'Endress+Hauser ?

Informations personnelles

Les champs marqués d'un * doivent être remplis. Vous recevrez un e-mail de confirmation de votre inscription et le lien Internet correspondant. Vos données ne seront utilisées que pour la personnalisation de vos newsletters et ne seront pas transmises à des tiers. Les informations fournies le sont volontairement. Pour des raisons statistiques, nous effectuerons un suivi anonyme des liens.

Contact