Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Réduction significative des erreurs de mesure et des coûts de maintenance

7 postes de comptage et de chargement Coriolis ont remplacé les anciens volucompteurs chez Arkema sur le site de Lacq

Mille personnes travaillent sur le site chimique de Lacq. L'endroit ressemble à une vaste fourmilière où chacun sait ce qu’il doit faire dans le respect des règles de sécurité. Dès l’entrée du site, on sent son omniprésence. Bien sûr, le port des chaussures de sécurité et du casque sont obligatoires, celui des gants de cuir, des lunettes et de la combinaison aussi. Les produits chimiques fabriqués ici sont inflammables et toxiques, alors tout le monde se déplace avec son masque à gaz. Ces conditions de travail sont toutefois compensées par le soleil et la beauté de l’environnement.

Des objectifs atteints

  • Retour sur investissement immédiat

  • Excellente précision et répétabilité de la mesure

  • Maintenance réduite

  • Solution simple d'utilisation

  • Matériel résistant à l'environnement agressif

M. Richard - Contremaître maintenance

Nous avons constaté une répétabilité très très bonne de ce matériel-là, une fiabilité aussi importante de l’ensemble de mesure et de comptage, pour nous c’est une satisfaction complète.

Mr. Jean-Luc Richard, Contremaître Maintenance
Arkema
M. Marc Puertas, opérateur logistique

Nous utilisons ce nouveau compteur massique qui nous est très utile puisque plus rapide que ce que l’on avait avant.

M. Marc Puertas, Opérateur logistique
Arkema
M. Vidales, contremaître logistique

En fait les compteurs que nous avions précédemment ont systématiquement occasionné un écart important avec le poids que nous avions à charger. Ca tournait entre 150 et 200kg.

M. M. Vidales, Contremaître logistique
Arkema

Parmi les exploitants du site, on trouve Arkema. L’unité produit et livre des dérivés du soufre, comme produits chimiques intermédiaires, et des composants olfactifs qui seront injectés dans le réseau de gaz naturel pour permettre de détecter d’éventuelles fuites. Le balai des camions et des wagons au poste de logistique permet de livrer 80 tonnes par jour aux clients. Les opérateurs garent leur camion, câblent le flexible et la mise à la terre, puis prédéterminent la quantité commandée par le client et lancent le chargement. Avant de repartir, le véhicule passe sur un pont bascule qui permet de le peser et d’établir la facture.

Quand le compteur et la balance ne donnent pas les mêmes chiffres.

La quantité de fluide à livrer est aussi comptée au moment du chargement. Les sept postes de chargement étaient équipés de compteurs volumétriques. Monsieur Vidales, contremaître logistique, a constaté que les mesures délivrées par les volucompteurs dérivaient et ne correspondaient plus aux valeurs données par le pont bascule. Alors pour être sûr que les livraisons ne feront pas l’objet de réclamation, les chargements étaient systématiquement surchargés de 200 kg. Dans le même temps, Monsieur Richard, alors responsable du service maintenance, trouve que l’entretien répété de ce matériel pèse sur son budget.

Un projet de remplacement de ces équipements peu fiables et difficiles à maintenir voit le jour. Le cahier des charges, définit par Messieurs Richard et Vidales, établit que le matériel installé devra résister à cet environnement extérieur agressif. Il s’agit d’un ensemble composé d’un pré-déterminateur et d’une mesure de débit. L’instrument de mesure doit être précis, fiable et reproductible. L’ensemble devra être pratique dans son utilisation quotidienne. Les conditions de travail des opérateurs comme le port des gants de cuir et l’ambiance industrielle devront être prises en compte.

Une solution de comptage basée sur la précision des débitmètres massiques

Après une analyse des besoins d’Arkema, Endress+Hauser a proposé une solution de chargement composée d’un compteur à présélection Contrec et d’un débitmètre massique Coriolis par poste de chargement. Le pré-déterminateur est simple d’utilisation et intuitif. Il peut être utilisé avec des gants et résistera aux salissures.

Le débitmètre massique Coriolis choisit est le Promass 80E. Son principe Coriolis est très précis et mesure directement la masse, s’affranchissant totalement des erreurs de comptage dues aux variations de masse volumique. Les débitmètres massiques ne disposent pas de pièce en mouvement, ce qui réduit au maximum la maintenance. De plus, la construction du Promass 80E est robuste et extrêmement compacte. Ainsi, le remplacement des anciens volucompteurs a pu se faire en lieu et place simplifiant la phase d’installation au maximum.

Un retour sur l’investissement quasi immédiat et une entière satisfaction

M. Richard fait un rapide calcul de retour sur l’investissement incluant les coûts de matière supplémentaire livrée et ceux de maintenance des compteurs volumétriques. La solution proposée par Endress+Hauser est retenue et installée. Après plus d’un an d’utilisation, le bilan est positif. M. Richard est satisfait « Le projet s’est bien déroulé. Les compteurs ont été adoptés par les opérateurs. Les débitmètres sont précis. On est passé de 200kg à 10kg d’erreur. Ils donnent une entière satisfaction. »

Les solutions de comptage et de chargement :

Endress+Hauser offre une solution certifiée et standardisée pour les applications de transactions commerciales avec le Skid de comptage et de chargement LMS 080/100/150.

  • Les skids de chargement (LMS) approuvés MID (Measurement Instrument Directive) garantissent le respect des normes relatives aux transactions commerciales.

  • Installation, mise en service et intégration rapides

  • Réduction des pertes de facturation grâce à la performance compteurs Coriolis Promass

  • Faibles coûts de maintenance, le principe de mesure étant exempt d’usure

  • Faibles coûts de réétalonnage

  • Perte de charge plus faible que celle des compteurs volumétriques

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.