Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Du laboratoire au terrain avec la spectroscopie Raman

Solution PAT évolutive d'Evonik – pour plus d'efficacité, de sécurité et de qualité dans la fabrication de produits chimiques de spécialité

Industrie: Chimie
Ingénieur process et sonde Raman Endress+Hauser chez Evonik

Résumé

En partenariat avec Endress+Hauser, Evonik a réussi à intégrer la spectroscopie Raman comme une technologie d'analyse des process (PAT) performante, du laboratoire aux installations pilotes jusqu'à la production. Cette technologie fournit des données en temps réel, augmente l'efficacité, réduit les coûts et améliore la qualité des produits. Sa flexibilité, son évolutivité et sa sécurité en font la clé de nouveaux potentiels d'économies dans le développement des process chimiques. Les clients peuvent bénéficier directement de cette expertise acquise pour optimiser leurs propres process de développement et de production de manière durable.

Résultats : une efficacité, une sécurité et une qualité accrues

16

analyseurs Raman Rxn2 installés

50+

points de mesure avec des sondes Raman Rxn

La spectroscopie Raman d'Endress+Hauser s'est imposée comme un outil PAT essentiel chez Evonik. Elle permet de réaliser d'importants gains d'efficacité, de réduire les coûts et d'accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits.

Parmi les résultats, on peut citer :

  • Une analyse de bout en bout des process, du laboratoire à la production
  • La possibilité d'effectuer des mesures en temps réel sur plusieurs points de mesure simultanément
  • Le remplacement du prélèvement d'échantillons manuel par des mesures en ligne
  • Une adaptation aux installations pilotes à faibles volumes
  • Un fonctionnement fiable même dans des conditions difficiles (p. ex. zones ATEX)
  • Une réduction des délais de mise sur le marché
  • Une réduction des coûts grâce à la suppression des analyses en laboratoire et à la diminution des frais de personnel
  • Sécurité accrue
  • Acceptation en interne et acquisition d'expertise
Photo du Dr. Andreas Ohligschläger, ingénieur PAT, Evonik Industries AG

"Grâce aux spectres Raman, il est parfois possible d'attribuer des pics isolés à des substances spécifiques présentes dans le mélange. Cela réduit considérablement le travail d'étalonnage et permet d'obtenir rapidement des résultats quantitatifs."

Dr. Andreas Ohligschläger, Ingénieur PAT, Evonik Industries AG

Défi : trouver une solution polyvalente permettant de passer du laboratoire au process en temps réel

En 2016, Evonik a lancé sa stratégie "du laboratoire au process" à l'échelle de l'entreprise, dans le but d'intégrer très tôt les technologies PAT dans le développement des process. Evonik recherchait une technologie d'analyse des process capable de soutenir efficacement l'ensemble du processus de développement et d'optimisation, tout en contribuant à réduire les coûts. L'objectif était de trouver une solution qui non seulement fournisse des données précises en temps réel, mais qui soit également suffisamment polyvalente pour être utilisée dans une grande variété d'environnements de process – du laboratoire à la production.

La technologie doit :

  • être universellement applicable à un large éventail de produits chimiques, d'états de la matière et de conditions de process
  • être flexible et évolutive, du laboratoire de R&D aux installations de production à grande échelle
  • être rapide à intégrer afin de raccourcir les délais de développement et de réduire les délais de mise sur le marché
  • améliorer la qualité des produits grâce à des mesures en continu en ligne
  • fonctionner de manière fiable même dans des conditions exigeantes, telles que les zones ATEX

Notre solution : un système de spectroscopie Raman PAT évolutif d'Endress+Hauser

Endress+Hauser a fourni à Evonik une solution sur mesure basée sur la spectroscopie Raman – une technologie qui répond à toutes les exigences définies. Ces systèmes se distinguent par leur modularité et leur polyvalence exceptionnelles. Grâce aux fibres optiques et aux différents types de sondes, ils s'intègrent facilement dans une grande variété de configurations d'installation. Jusqu'à quatre canaux indépendants permettent la surveillance simultanée de plusieurs points de mesure – ce qui constitue un avantage indéniable pour les process complexes.

La compatibilité chimiométrique des spectres apporte une valeur ajoutée particulière – grâce à leur compatibilité avec tous les logiciels chimiométriques courants, ceux-ci peuvent être analysés directement sur le spectromètre, de manière polyvalente, intuitive et en temps réel. Cela permet d'enregistrer et d'interpréter immédiatement les données qualitatives et quantitatives au cours du process – sans avoir recours à un prélèvement d'échantillons manuel fastidieux.

La spectroscopie Raman a été utilisée avec succès pour la première fois dans une installation pilote destinée au développement de process d'hydrogénation. La sonde a été intégrée dans une conduite de 6 mm – nettement plus petite que celles utilisées dans les installations de production. Au lieu d'un prélèvement d'échantillons quotidien par RMN, cette technologie permet désormais d'effectuer des mesures en ligne toutes les minutes et de surveiller le process en continu.

Ce processus est efficace, précis et sûr. Dans les installations pilotes à faible débit notamment, la composition du système reste inchangée, car aucun prélèvement n'est nécessaire. Cela permet non seulement d'économiser du temps et de l'argent, mais aussi de renforcer la sécurité tant pour le personnel que pour l'installation.

Utilisation en zone Ex

Grâce à ses composants standardisés et certifiés, le système Raman peut même être utilisé dans des zones ATEX à un coût raisonnable. Pour une utilisation dans des atmosphères explosibles, Evonik utilise également le Liquiphant. Celui-ci garantit qu'aucun mélange gazeux inflammable ne puisse se former dans le faisceau laser de la sonde Raman – ce qui contribue de manière décisive à la sécurité des process.

Témoignage

Photo du Dr. Roland Peschke, expert PAT chez Evonik, fabricant de produits chimiques de spécialité

"Les exigences imposées aux systèmes de mesure PAT sont particulièrement élevées, notamment en raison des conditions difficiles qui règnent dans les installations de process et de la nécessité de se conformer à la réglementation ATEX. La spectroscopie Raman s'est imposée comme un outil robuste et fiable dans ce domaine". - Dr. Roland Peschke, expert PAT chez Evonik Oxeno

Déploiement mondial

Ce système a permis à Evonik non seulement d'améliorer l'efficacité et la qualité du développement des process, mais aussi de transférer avec succès la technologie du laboratoire vers la production – un véritable levier pour dégager de nouveaux potentiels d'économies. Après une mise en œuvre réussie en Allemagne, la technologie Raman est désormais déployée à l'échelle internationale dans les premières usines de production d'Evonik – avec le soutien de l'expertise mondiale d'Endress+Hauser.

Téléchargement gratuit

Télécharger l'étude de cas

Vous souhaitez consulter l'intégralité de l'étude de cas au format PDF ? Téléchargez-en une copie pour la lire quand vous le souhaitez, la conserver pour référence ultérieure ou la partager avec vos collègues.

Télécharger l'étude de cas

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Produits et services utilisés

/

Solutions et technologies associées

Analyse optique

Systèmes d'analyse optique pour la surveillance de la composition et la concentration dans les solides, liquides, boues, particules et gaz - pour les laboratoires, les process et le contrôle des émissions.

Plus d'infos

Surveillance du rejet des effluents 

Respectez les limites légales s'appliquant aux rejets d'eaux usées en combinant une surveillance complète des valeurs continues et une réaction rapide en présence d'impuretés.

En savoir plus

Mesure de l'hydrogène dans les gazoducs

La mesure continue et rapide de l'hydrogène dans les gazoducs permet un mélange sûr, le respect des exigences de qualité et une régulation dynamique à l'aide de la spectroscopie Raman, le tout sans consommables ni torchage

En savoir plus

Analyse de la qualité du biométhane pour une injection de gaz sûre et conforme 

Assurez une qualité de biométhane fiable grâce à une mesure en ligne rapide et précise du H₂S, du point de rosée de l'eau ainsi que de paramètres critiques, pour une injection sûre dans le réseau de distribution et une exploitation efficace. 

En savoir plus

Protéger les membranes d'osmose inverse grâce à la surveillance en ligne de la qualité de l'eau pour le dessalement 

Surveillance en ligne fiable de la qualité de l'eau pour protéger les membranes RO (osmose inverse), réduire le travail de nettoyage et prolonger la durée de vie des membranes dans les applications pour le dessalement et la réutilisation de l'eau

En savoir plus

Détection des fuites dans les réservoirs cryogéniques (GNL, éthylène, GPL et ammoniac)

Détection précoce des fuites du réservoir cryogénique et maintien du contrôle. Endress+Hauser fournit une surveillance continue et très fiable de la température visant à protéger le personnel, les actifs et les infrastructures critiques.

En savoir plus

Mesure et vérification en temps réel du CCUS

Ouvrez la voie au captage du carbone : une solution précise, fiable et adaptée aux applications en phase dense

En savoir plus

Solutions de surveillance continue des émissions pour garantir la conformité

Solutions de surveillance continue des émissions pour garantir la conformité

Plus d'infos

FAQ

Logo de l'entreprise : Evonik Industries AG

Evonik Industries AG, dont le siège est à Essen, en Allemagne, est un leader mondial dans le domaine des produits chimiques spéciaux. Grâce à sa passion de l'innovation et de l'excellence technique, l'entreprise va au-delà de la chimie traditionnelle pour créer des solutions durables pour l'industrie et la société. Evonik exploite des installations de production dans 27 pays sur six continents.