Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Endress+Hauser sur le chemin de la croissance

Extension de la production de mesure de niveau et de pression à Maulburg

Endress+Hauser a investi près de 46 millions d'euros dans l'expansion de son site de Maulburg, en Allemagne. Le projet, qui a pris près de deux ans, comprend un nouveau bâtiment de production et de bureaux d'une superficie de plus de 17 000 m², ainsi qu'un parking. L'extension répondait à une forte croissance dans le domaine de la mesure de niveau et de pression.

Avec près de 2 000 employés, Maulburg est l'un des plus grands sites du groupe Endress+Hauser. "Les nouveaux bâtiments nous permettront de faire face à la croissance des années précédentes", a déclaré le Dr Peter Selders, directeur général d'Endress+Hauser Level+Pressure à Maulburg, lors de l'inauguration des nouvelles installations. Un espace généreux et une infrastructure moderne permettront de répondre à la demande de qualité et d'efficacité.

Une technologie de construction durable

Le nouveau bâtiment à plusieurs étages a été achevé en 2020 et contient 17 000 m² d'espace, dont 11 000 sont dédiés à la production. La conception a accordé une valeur considérable à l'efficacité énergétique et comporte un système photovoltaïque sur le toit et une unité de cogénération qui fournit de l'électricité et de la chaleur. La technologie de mesure d'Endress+Hauser surveille le flux d'énergie. Le campus de Maulburg est également doté d'un nouveau parking de 700 places, d'une superficie de près de 17 000 m².

Un étalonnage de haute précision

Deux zones dédiées à la métrologie sont encore en cours de construction au sous-sol du nouveau bâtiment. Elles serviront à l'étalonnage des instruments de mesure de niveau radar utilisés dans les grands réservoirs et silos. Avec 55 mètres chacun, ces laboratoires d’étalonnage sont les plus longs au monde. Les clients portent un grand intérêt à l'étalonnage, car les plus petits écarts de mesure peuvent entraîner un degré élevé d'incertitude lors du contrôle des stocks.

Cérémonie d'inauguration

Les nouveaux bâtiments ont été officiellement inaugurés lors d'un petit rassemblement le vendredi 8 octobre 2021, en présence d'invités du gouvernement et de l'industrie, de partenaires commerciaux et d'employés. Bien que les espaces aient été occupés au début de 2020 après la fin de la construction, la cérémonie d'inauguration a été reportée jusqu'à maintenant en raison de la pandémie de coronavirus.

"Au cours de l'année écoulée, nous avons transféré beaucoup de choses vers l'environnement virtuel, mais nous voulions célébrer l'inauguration avec les gens ici, dans notre nouveau bâtiment, bien qu'en petit groupe en raison des restrictions du Covid", a souligné Peter Selders.

En guise de symbole d'une coopération saine, Matthias Altendorf a dévoilé une peinture murale de l'artiste allemande Britta Schmidhauser, offerte au site de Maulburg, qui consiste en des rectangles multicolores en verre fondu. "S'il manquait un des rectangles, l'image serait incomplète", a déclaré le CEO du groupe lors de la remise de l'œuvre d'art. "Cette idée est facilement transférable aux différents sites d'Endress+Hauser dans le monde et s'applique également à tous les employés."

Nouveaux bâtiments à Maulburg, Allemagne ©Endress+Hauser

Endress+Hauser a agrandi sa production d’instrument de mesure de niveau et de pression à Maulburg, en Allemagne.

Inauguration à Maulburg, Allemagne : Remise de la fresque murale intitulée Global Player. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf remet au Dr Peter Selders, devant le nouveau bâtiment, un rectangle en verre fondu à partir duquel est réalisée la nouvelle fresque "Global Player".

Dr Peter Selders, Managing Director of Endress+Hauser Level+Pressure à Maulburg. ©Endress+Hauser

Dr Peter Selders, Managing Director of Endress+Hauser Level+Pressure à Maulburg.

Matthias Altendorf, CEO du groupe Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, CEO du groupe Endress+Hauser. 

Contact