De nombreuses personnes dans le monde ne considèrent pas l'eau comme allant de soi, car il s'agit pour elles d'une ressource rare. Avec le Water Challenge, Endress+Hauser applique au secteur associatif son engagement commercial en faveur d'un approvisionnement en eau sûr, économique et respectueux de l'environnement.
L'esprit d'équipe qui règne au sein du groupe est un aspect important de la réussite de l'Endress+Hauser Water Challenge.
Les habitants du village de Donwada (Inde) sont ravis du projet et participent en creusant des tranchées.
Le Endress+Hauser Water Challenge permet à 283 familles de la région de Kon Tum, au Viêt Nam, d'avoir facilement accès à de l'eau propre.
Une troisième maison de l'eau a été officiellement inaugurée à la fin du mois de janvier grâce au Endress+Hauser Water Challenge.
Transformer la vie quotidienne : les Hippo Rollers rendent le transport de l'eau plus efficace, libérant du temps pour d'autres activités essentielles.

L'esprit d'équipe qui règne au sein du groupe est un aspect important de la réussite de l'Endress+Hauser Water Challenge.

Les habitants du village de Donwada (Inde) sont ravis du projet et participent en creusant des tranchées.

Le Endress+Hauser Water Challenge permet à 283 familles de la région de Kon Tum, au Viêt Nam, d'avoir facilement accès à de l'eau propre.

Une troisième maison de l'eau a été officiellement inaugurée à la fin du mois de janvier grâce au Endress+Hauser Water Challenge.

Transformer la vie quotidienne : les Hippo Rollers rendent le transport de l'eau plus efficace, libérant du temps pour d'autres activités essentielles.
Depuis 2019, les employés du monde entier collectent des fonds par le biais de courses caritatives afin de garantir l'accès des populations à l'eau potable. L'entreprise verse une somme équivalente à chacun des dons, et les recettes sont affectées à des projets d'aide sélectionnés en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique.
Trois fois le tour du monde
Lors de la phase anniversaire de l'Endress+Hauser Water Challenge en 2023, plus de 600 participants de 20 pays ont parcouru un total impressionnant de 133 049 kilomètres. En termes mathématiques, ils ont fait plus de trois fois le tour de la Terre.
Les fonds récoltés ont permis de construire deux maisons d'eau supplémentaires à Kon Tum, une province du centre du Viêt Nam, où une première maison a été construite en 2022. Trois villages bénéficient désormais d'un accès fiable à l'eau potable, ce qui simplifie la vie de 2 500 personnes, dont plus de 500 familles, qui vivent dans cette région rurale.
Les fonds récoltés ont permis la construction de deux maisons d'eau supplémentaires à Kon Tum, une province du centre du Vietnam, où une première maison a été construite en 2022. Trois villages bénéficient désormais d'un accès fiable à l'eau potable, ce qui simplifie la vie de 2 500 personnes, dont plus de 500 familles, qui vivent dans cette région rurale.
Chaque goutte compte
D'autres projets ont également pu être réalisés avec succès grâce aux recettes du Endress+Hauser Water Challenge. Environ 10 000 francs suisses récoltés lors de la première course de charité en 2019 ont été utilisés pour forer un nouveau puits de 100 mètres de profondeur dans le village de Kon Bdeh au Vietnam, capter la source, installer une pompe et ériger une maison de l'eau. L'approvisionnement en eau de 800 habitants a ainsi pu être assuré.
En Inde, la construction d'une station d'épuration dans le village de Donwada a été achevée en 2022. Un autre projet aux Philippines, au sud de Manille, permet à 400 personnes d'avoir un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement.
L'histoire de cette réussite s'est poursuivie en 2024 : Endress+Hauser a présenté à l'école primaire Mhlahle de Lillydale Bushbuckridge, en Afrique du Sud, un puits récemment rénové et le système innovant de chariots à eau "Hippo Rollers". Ces chariots permettent aux ménages de transporter l'eau sans effort et de manière plus efficace, ce qui leur laisse un temps précieux pour d'autres activités de la vie quotidienne. Comme pour tous les projets, Endress+Hauser s'assure que tous les dons sont reçus par le biais de contacts personnels et d'une présence sur place.