Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Repenser l'économie linéaire

Il est temps de repenser notre modèle économique linéaire : les conséquences du système extraire-produire-jeter deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Il semble pourtant encore manquer l'impulsion décisive pour mettre en branle l'économie circulaire.

10.07.2025 Texte: Armin Scheuermann Graphisme: Kathrin Rodegast
Illustration principale de Kathrin Rodegast montrant l'économie circulaire.

Les bougies utilisées dans nos voitures illustrent le dilemme inhérent à notre économie linéaire : il s'agit de produits jetables, mais aucun moteur à essence ne peut se passer d'elles. Chaque année, plus d'un milliard de ces composants critiques du système d'allumage sont remplacés dans le monde et finissent dans les ordures. Et ils sont de plus en plus souvent dotés d'un revêtement spécial en iridium. Les bougies d'allumage revêtues d'iridium – un métal extrêmement résistant aux températures élevées – offrent une plus grande efficacité de combustion et durent trois fois plus longtemps que les modèles au nickel classiques.

Chacune de ces bougies d'allumage high-tech ne contient qu'une petite quantité d'iridium, ce qui est une bonne chose. Elles sont toutefois de plus en demandées. Pour cette raison, environ 100 kg de ce métal rare se retrouvent chaque année dans les décharges ou, sous forme de ferraille,
dans les fonderies. Le problème est que la production mondiale d'iridium n'atteignant environ que 8 tonnes par an, il devient plus difficile de répondre à cette demande croissante. Une situation que la transition vers une énergie plus propre vient encore aggraver, car l'iridium est également un catalyseur essentiel dans la production d'hydrogène par électrolyse à membrane électrolytique polymère.

Notre économie est actuellement basée sur le modèle "extraire-produire-jeter" et hormis quelques exceptions, telles que la collecte des bouteilles en PET et du papier usagé, les taux de recyclage mondiaux restent modestes. Il s'agit pour l'essentiel d'une question de rentabilité : l'utilisation de matériaux neufs revient en effet moins cher que la collecte et le traitement de matériaux usagés. Toutefois, le prix ne reflète pas la valeur réelle des ressources utilisées. Le Jour du dépassement de la Terre le montre clairement. Cette date, déterminée chaque année, est celle à laquelle l'humanité a consommé toutes les ressources biologiques que la Terre peut renouveler en un an. En 2024, cette date était le 1er août.

Illustration montrant un jumeau dans l'économie circulaire. ©Endress+Hauser

De l'économie du cow-boy à celle de l'astronaute

Selon les estimations du Forum économique mondial, la consommation de l'humanité dépasse de 70 % les ressources que les écosystèmes de la Terre peuvent renouveler. Pourtant, le recyclage ne représente encore que sept pour cent des matières premières utilisées dans les process de production. L'économiste Kenneth Ewart Boulding parle déjà en 1966 d'"économie du cowboy" pour désigner cette tendance à une exploitation inconsidérée dans les sociétés ouvertes. Il plaide alors pour le passage à l'"économie de l'astronaute", un système écologique cyclique fermé capable de reproduire continuellement ses matériaux. Le concept de l'économie circulaire est né.

Il est à noter que l'économie circulaire va plus loin que le recyclage. Elle vise à une gestion efficace des ressources naturelles, des matériaux et de l'énergie grâce à des cycles fermés de réutilisation constante. Le recyclage intervient seulement une fois que la réparation, la réutilisation et le reconditionnement ne sont plus possibles. Les produits et matériaux continuent ainsi à circuler beaucoup plus longtemps dans l'économie, ce qui réduit considérablement la demande de matériaux neufs.

Dans les complexes de production intégrés de l'industrie chimique, la circularité de l'énergie, de la chaleur et des matériaux est la norme partout dans le monde depuis des décennies. Dans ces cycles, les sous-produits et la chaleur résiduelle d'un process sont utilisés comme matières premières et chaleur industrielle pour le prochain. Cependant, la circularité se termine une fois que les produits finis quittent l'usine. Cela doit changer.

Un changement nécessaire car sans circularité, l'industrie chimique et tous les autres secteurs industriels n'atteindront ni la durabilité ni la neutralité climatique. Pour remettre les choses dans leur contexte : le cabinet de conseil Roland Berger estime que l'extraction et la transformation des matières premières sont responsables de 90 % des pertes mondiales de biodiversité et des pénuries d'eau, ainsi que d'environ un tiers des nuisances pour la santé. Entre-temps, la fondation Ellen MacArthur estime que la circularité peut permettre de réduire d'environ 45 % les émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à la fabrication de produits et de matériaux.

Chiffres clés

Les stratégies R pour une économie circulaire

Pour faciliter la mise en œuvre d'une économie circulaire, les experts du domaine ont développé les "stratégies R", ainsi dénommées parce que chacune d'entre elles commence par un "r". Elles montrent que la circularité ne se limite pas au recyclage. Pendant longtemps, il n'y avait que trois stratégies de ce type : réutilisation, réduction et recyclage. Elles sont aujourd'hui au nombre de 12, selon la publication consultée. Certaines sont destinées à prolonger la durée de vie des produits et de leurs composants. Il s'agit de réutilisation, réparation, reconditionnement, refabrication et reconversion. D'autres sont conçues pour contribuer à réduire la consommation de ressources dans la production et à diminuer l'impact environnemental. Par exemple, l'approche repenser et réduire nous invite à envisager la fabrication de produits au moyen de matières secondaires, à les concevoir dans une optique de circularité, et à rendre leur production plus efficace en termes de consommation d'énergie et de ressources.

Illustration montrant une batterie dans l'économie circulaire. ©Endress+Hauser

Réapprendre l'économie circulaire

Si les principes de la circularité sont connus depuis longtemps, les entreprises ont encore du mal à les mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que pour se lancer dans la circularité, elles doivent d'abord repenser leurs modèles commerciaux. Elles doivent par exemple rendre leurs produits compatibles avec la circularité dès la conception et les développer sur la base de matériaux alternatifs. "Si nous voulons générer une véritable valeur ajoutée et nous détourner des modes de pensée rigides qui nous rendent prisonniers du modèle économique extraire-produire-jeter, nous devons commencer par réfléchir, dès la phase de conception, aux moyens de réduire, réutiliser et réparer les produits", écrit Julia Binder, professeur d'innovation durable et de transformation des entreprises à l'IMD Lausanne, et coauteur de l'ouvrage "The Circular Business Revolution".

Parmi les autres obstacles à la circularité, citons les investissements de départ élevés, les chaînes d'approvisionnement complexes et opaques, le manque de normes et de réglementations en matière de reprise, de réutilisation et de recyclage, ou encore le manque de technologies pour assurer l'efficacité de ces processus. Se pose alors le problème de la poule et de l'œuf : la demande de matières secondaires reste faible – en partie parce que les matières premières, comme les granulés plastiques, sont souvent moins chères.

Néanmoins, les acteurs du monde politique sont toujours plus nombreux à réaliser que la circularité est l'avenir. Aux États-Unis, par exemple, l'agence de protection de l’environnement EPA a adopté le Sustainable Materials Management Program. La Chine a déjà mis en place en 2009 une législation pour promouvoir la circularité. Et en 2020, la Commission européenne a adopté un plan d'action en faveur de l'économie circulaire.

La coopération est la clé

"La plupart des entreprises tâtonnent encore et commencent seulement à comprendre ce que signifie la circularité pour elles et leurs clients", déclare Michael Sinz, Director Strategic Business chez Endress+Hauser. "Et il devient vite clair qu'aucune entreprise ne peut résoudre le problème seule, parce que tout est lié." À ses yeux, la circularité est un système complexe qui ne peut être mis en place que si les entreprises coopèrent et se considèrent comme formant un écosystème. "Cette nouvelle forme de collaboration tourne donc souvent au défi pour les entreprises, qui restent généralement discrètes en matière d'activités d'innovation."

Julia Binder considère elle aussi qu'il est indispensable pour les entreprises de mettre de côté leur esprit concurrentiel et de miser sur la coopération : "Contrairement aux modèles économiques linéaires traditionnels, une économie circulaire exige un changement systémique qui implique non seulement de repenser la conception et la fabrication des produits, mais aussi de transformer les chaînes d'approvisionnement, les modes de consommation et les pratiques de gestion des déchets."

L'un des exemples illustrant cette approche collaborative est l'accord de recyclage de batteries de VE conclu par le groupe chimique Solvay, le spécialiste de la gestion des déchets et du recyclage Veolia et le constructeur automobile Renault. En raison de la structure complexe des batteries de VE, il est très difficile de récupérer leurs métaux rares lorsqu'elles arrivent en fin de vie. C'est pourquoi seule une très petite partie de ces métaux précieux est généralement, recyclée. Pour résoudre ce problème, le groupement coordonne les compétences requises à chaque étape de la chaîne de création de valeur des batteries de VE afin de recycler ces dernières en boucle fermée. De par son expertise en matière de procédés et de méthodes d'analyse, l'industrie chimique est bien sûr appelée à jouer un rôle clé dans le recyclage.

Mais ce qui fonctionne dans le cas de produits homogènes fabriqués en grande quantité met les fabricants très diversifiés face à un défi. Comment peuvent-ils collecter leurs produits au terme de la durée de vie utile ? Un défi qui a fait échouer bon nombre d'initiatives d'économie circulaire jusqu'à ce jour. Le développement de modèles commerciaux "as a service", mis en œuvre depuis longtemps dans le secteur des logiciels, pourrait apporter une solution à ce défi. Ces modèles pourraient aussi permettre de gérer les produits chimiques en boucle fermée, comme le prouvent les plans du groupe suédois de services environnementaux Ragn-Sells concernant la fabrication de produits tels que le chlorure de fer(III), un réactif important dans le traitement des eaux usées. Ragn-Sells entend non seulement fournir ces produits chimiques, mais aussi les récupérer dans les boues d'épuration afin de les réutiliser.

Chiffres clés

> 60 %

de toutes les émissions de gaz à effet de serre sont imputables à l'extraction et au traitement des ressources naturelles, selon des calculs effectués par l'UNEP.

Chiffres clés

106 milliards de tonnes

Tel est le volume de ressources que consomme l'humanité chaque année selon le rapport Global Ressources Outlook 2024. En d'autres termes, la consommation est trois fois plus élevée que dans les années 1970, soit environ 39 kg par personne chaque jour.

Chiffres clés

5,4 milliards de dollars

ont été investis dans des start-up pour l'économie circulaire en 2022 à l'échelle mondiale. C'est ce que montre une analyse réalisée par UnternehmerTUM, l'une des plus grandes pépinières d'entreprises européennes.

Illustration montrant l'économie circulaire. ©Endress+Hauser

La circularité est source de nouvelles opportunités

Ces exemples sont clairement la preuve que la circularité offre des opportunités majeures. En effet, il y a près de 10 ans, le cabinet de conseil Accenture estimait déjà que la circularité pouvait générer une valeur ajoutée supplémentaire de 4,5 milliards de dollars d'ici à 2030. Il s'agit de l'une des raisons incitant toujours plus d'acteurs économiques à adopter l'approche circulaire. Parmi les autres raisons, il y a le fait que la circularité rend leurs chaînes d'approvisionnement plus résilientes : chaque kilogramme de matériaux recyclés en interne ou en coopération avec des partenaires n'a pas besoin d'être acheté sur le marché mondial. Cette idée a également un impact sur la législation actuelle de l'UE, comme le montrent le règlement sur les matières premières critiques ainsi que le nouveau règlement sur l’écoconception pour des produits durables (REPD).

La technologie – en premier lieu la digitalisation – fait partie des principaux moteurs de la circularité parallèlement à ces nouveaux modèles commerciaux et cadres réglementaires. Les experts sont unanimes : un passage réussi à la création de valeur circulaire nécessite une approche du recyclage plus axée sur les données, une automatisation des processus de désassemblage plus efficace et plus flexible, et un recours croissant à des modèles prédictifs tels que les jumeaux numériques pour la production. Le nouveau REPD est conçu pour faciliter cette évolution. À partir de 2026, la réglementation exige pour la quasi-totalité des produits vendus dans l'UE un passeport numérique contenant des informations complètes sur la durée de vie et l'empreinte environnementale du produit.

Des incitations commerciales pour stimuler les circuits

Le temps est compté : les ressources naturelles commencent à manquer et le changement climatique continue à progresser. Pour Ellen MacArthur, fondatrice de la fondation du même nom, la transformation de l'économie linéaire actuelle en une économie circulaire est donc la seule option. Comme elle l'a pu l'affirmer à l'occasion de la COP28 : "La vie en elle-même existe depuis des milliards d'années et elle est cyclique par nature. Nous mettons à mal ce système depuis la Révolution industrielle. Notre modèle "extraire-produire-jeter", dans le cadre duquel nous polluons l'environnement, gaspillons les ressources et soutenons une population mondiale croissante dans une économie linéaire, n'est pas viable à long terme."

Bien sûr, la pression et la menace de pénurie de ressources ne sont que deux sources d'impulsion dans la transition circulaire. Les motivations commerciales seront également déterminantes. Et dans le cas des bougies d'allumage revêtues d'iridium, cela amènera peut-être à réaliser que la collecte et le recyclage valent mieux que de s'exposer aux aléas des chaînes d'approvisionnement.

L'auteur, Armin Scheuermann, est ingénieur en chimie et journaliste scientifique et technologique.

Autres lectures sur des thèmes similaires

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Magazine d'entreprise "changes" 1/2025 PDF, 7.3 MB
Comment l'économie circulaire gagne du terrain
download icon Télécharger