Énergie d'un arbre à vent
Une centrale électrique petite échelle innovante génère une énergie respectueuse de l'environnement à Gerlingen.
Une centrale électrique petite échelle verte pour la ville : Endress+Hauser Liquid Analysis fait fonctionner un arbre à vent à Gerlingen, Allemagne. L'arbre mesure près de 10 mètres de haut avec un tronc métallique et des turbines à vent faites à partir de plastique vert, semblables à de grandes feuilles. Les turbines de 4 000 watt produisent chaque année quelque 3 200 kilowatts-heure d'électricité, soit suffisamment pour approvisionner un foyer d'une personne.
Petites mais puissantes
Comparé à une grande éolienne, cela ne semble pas énorme. Mais cette centrale électrique petite échelle offre des avantages essentiels. Ses petites dimensions lui permettent d'être installée en environnement urbain. Les 54 mini turbines sont conçues pour être quasiment silencieuses et utilisent toute forme de vent, même des flux d'air turbulents tels qu'ils se produisent souvent dans les zones bâties. Selon les estimations, la centrale électrique petite échelle peut ainsi fonctionner 320 jours par an dans des conditions de vent normal.
Le souci de l'efficacité
« L'arbre à vent est le signe visible de notre engagement à nous responsabiliser face à l'environnement », dit Manfred Jagiella, directeur général de Endress+Hauser Liquid Analysis. L'entreprise poursuit depuis des années un concept d'énergie durable. Partie intégrante de l'élargissement à Gerlingen, la conception technologique du bâtiment avait pour premier objectif l'efficacité énergétique et a été depuis lors optimisée en continu. La société a été certifiée pour la gestion de l'énergie conformément à ISO-50001.
Une intelligence durable
Le cœur du concept est une centrale de cogénération au gaz naturel fournissant électricité et chaleur pour le site, la dernière étant convertit en refroidissement si besoin. L'air frais entre dans le bâtiment via six collecteurs au sol. Les tuyaux intégrés à la fondation réchauffent l'air ambiant en hiver et le rafraichissent en été. La façade de verre présente un revêtement spécial procurant un degré élevé d'isolation. Les surfaces du toit recouvertes d'herbe améliorent l'air ambiant du bâtiment.
Énergie verte pour les véhicules électriques
Un système photovoltaïque a également été installé et fournit de l'électricité qui circule dans une batterie à flux redox innovante qui à son tour alimente une station de charge pour véhicules électriques sur le site. L'énergie en provenance de l'arbre à vent est également alimentée dans la station de charge, au bénéfice de la mobilité écologique. « Cela signifie que nos véhicules et ceux de nos visiteurs fonctionnent avec une énergie écologique générée de manière autonome », explique Manfred Jagiella.