Continuous monitoring using online measurement technology
By using state-of-the-art analytical measurement technology in the biological treatment stage and at the outlet of the wastewater treatment plant, DSDL ensures stable process control, compliance with legal limits and complete documentation of the measured values.
Measuring container with analyzers and analysis panel for effluent monitoring of the wastewater treatment plant
Results
High level of process reliability
Precise control of the aeration and demand-oriented precipitant dosing, even during short-term load peaks
Reliable data on water quality and documents compliance with the limit values for nitrogen and total phosphorus without any gaps
Reduced maintenance costs thanks to automated calibration and cleaning of the analyzers
Customer challenge
In order to further increase process reliability at the Dillingen wastewater treatment plant, nutrient elimination was to be made more effective and transparent. The central concern was the reliability of the measured values and the ability to react promptly and automatically to changing loads. DSDL wanted dynamic process control and continuous monitoring, which was not possible with the previous manual laboratory analyses of the outlet parameters.
Our solution
Several oxygen sensors are used for controlling the blowers in the biological purification. The concentrations of ammonium, nitrate and orthophosphate are measured with the highest precision by analyzers and a probe. A measuring container was installed at the outlet of the plant so that the required outlet parameters and in particular the legal limits for nitrogen and phosphorus can be monitored.
Endress+Hauser est là pour vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
La station d'épuration de Dillingen an der Donau, en service depuis 1965, fait partie de Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL), un fournisseur d'énergie municipal comptant plus de 100 ans d'histoire. Conçue pour 45 000 équivalents-habitants, elle présente un traitement biologique en deux étapes avec dénitrification, nitrification et élimination des phosphates. Une centrale produisant chaleur et électricité utilise le biogaz produit et couvre environ 50 % des besoins en électricité de l'installation.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .