Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Système de surveillance intelligent pour le traitement de l'eau potable

La station de traitement de l'eau d'Oberzent relie ses points de mesure décentralisés via le protocole de communication LoRaWAN

Autrefois, les exploitant des usines de traitement de l'eau devaient se rendre sur site, au niveau de chaque réservoir et installation pour y lire les valeurs mesurées et vérifier l'état des instruments de mesure. Désormais, un nouveau réseau LoRaWAN a été developpé et une partie des systèmes de mesure modernisée pour intégrer les réservoirs et autres installations dans un système de surveillance basé sur le cloud, Netilion Water. Ce système fournit aux exploitants toutes les informations nécessaires à la gestion de leur site et ce, à tout moment, qu'ils utilisent un appareil mobile ou un ordinateur portable.

Photo du réservoir d'eau à Marbach (Allemagne) Copyright by Oberzent
Tableau de bord du système de traitement de l'eau à Schöllenbach Copyright by Oberzent

Tableau de bord du système de traitement de l'eau à Schöllenbach

Avantages pour le traitement et le stockage de l'eau

  • Centralisation des données de mesure de tous les capteurs sur une seule et même plateforme

  • Gestion des alarmes automatique pour anticiper tout problème sur un paramètre

  • Gain de temps grâce à la réduction des fréquences de passage sur site

  • Intervention possible à distance sur différents appareils grâce au service basé sur le web

Drapeau d'Oberzent

Désormais, les exploitants de l'usine de traitement de l'eau peuvent se recentrer sur leurs activités primordiales et se déplacer moins souvent sur site. C'est là un élément essentiel, car ces experts en traitement de l'eau se font rares sur le marché.

Christian Kehrer, Maire d'Oberzent
Allemagne

Un approvisionnement sûr en eau potable est la priorité absolue

Garantir l'approvisionnement en eau pour chacune des 19 communes du territoire représente l'enjeu majeur de l'usine d'eau potable d'Oberzent. C'est pourquoi les experts de la station doivent assurer le fonctionnement efficace de l'usine et la distribution en continu de l'eau aux consommateurs. Pour le traitement et le stockage de l'eau potable, ils collectent et exploitent les informations recueillies des 19 infrastructures en eau réparties sur 165 km2. Force est de constater que les exploitants passent une grande partie de leur temps de travail à se déplacer d'un site à l'autre.Un temps qu'ils ne peuvent consacrer à d'autres tâches.

Les technologies intelligentes renforcent l'efficacité du temps de travail

L'installation du système Netilion Water a rendu toutes les données de mesure disponibles sur un cloud avec un accès à une plateforme centralisée. Ces données peuvent être consultées à tout moment et à distance par les exploitants de l'usine. Ils peuvent visualiser les données des 35 débitmètres, des 17 capteurs de niveau, des 7 capteurs de pression et des 2 panneaux d'analyse de l'eau pour le contrôle de la qualité. Suite aux difficultés d'accès au réseau dans plusieurs zones de l'Odenwald, il a été nécessaire de mettre en place une transmission des données sans fil peu énergivore : la technologie LoRaWAN..

Vue d'ensemble

Les exploitants de la station de traitement de l'eau d'Oberzent accèdent maintenant à tous leurs points de mesure sur un tableau de bord digital dont les données sont stockées sur un cloud. Ce tableau de bord, mis au point par Endress+Hauser, montre les différents réseaux et peut être utilisé par les exploitants sur de nombreux appareils, notamment les smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Les visites quotidiennes des réservoirs et des stations de traitement de l'eau sont plus espacées, ce qui permet aux exploitants d'utiliser leur temps bien plus efficacement.

La base : l'écosystème Netilion IIoT

Avec l'écosystème Netilion IIoT, Endress+Hauser offre toute une gamme de solutions pour gestion d'une ville intelligente. À Oberzent, l'écosystème IIoT fournit les données de base nécessaires à la création et la programmation des tableaux de bord personnalisés affichant le process global du traitement et du stockage de l'eau. Il est mis en œuvre dans le service en ligne Netilion Water. Ce service permet la surveillance des réseaux d'eau ainsi que l'optimisation des process, p. ex. par la détection des fuites ou la gestion des réservoirs.

Éléments de la solution

  • Surveillance basée sur le cloud de 60 capteurs décentralisés

  • Transfert de données sûr grâce au réseau local LoRaWAN

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.