Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Optimisez la production de caoutchouc synthétique – faites de chaque lot un lot réussi

Les données de cinétique de polymérisation et de microstructure fournies en temps réel par la technologie Raman permettent de prendre plus tôt des mesures de régulation. Il est ainsi possible de booster le rendement, renforcer l'homogénéité et raccourcir les temps de cycle dans la production de caoutchouc synthétique.

Image d'une installation chimique de production de caoutchouc synthétique à base de polymères
Introduction

Les points de perte de performance dans la polymérisation de caoutchouc synthétique

Dans la production de caoutchouc butadiène-styrène en solution (SSBR) et de caoutchouc butadiène-styrène en émulsion (ESBR), les plus grandes pertes de rendement, d'homogénéité et de productivité surviennent dans le lot, lorsque la cinétique de la réaction et l'évolution de la microstructure ne sont pas visibles en temps réel. L'absence de ces informations empêche de prendre des mesures de régulation précoces et de valider le point final de la réaction plus tôt, pendant que le lot est encore en cours de production. Ceci retarde les décisions qui pourraient sinon augmenter le rendement espace-temps et la capacité effective du réacteur. Les décisions critiques, telles que la détection du point final ou les ajustements correctifs, sont souvent retardées par l'échantillonnage hors ligne et les délais de traitement en laboratoire. Ces retards n'affectent pas seulement la qualité. Ils impliquent une perte de temps précieux dans le réacteur après le point final optimal de la réaction, limitant ainsi le nombre de lots que le réacteur peut produire chaque année.

Étant donné que les propriétés définies pour le caoutchouc synthétique apparaissent pendant la polymérisation, les créneaux de réaction manqués ne peuvent pas être rattrapés. Dans la plupart des cas, la production de caoutchouc s'accompagne d'un arrêt à court terme pour éviter une polymérisation excessive. Cela signifie que les réactions sont arrêtées bien avant la conversion optimale. Ceci entraîne une conversion de produit insuffisante ainsi qu'un accroissement des variations d'un lot à l'autre, et nécessite la mise en œuvre de procédés de séparation et de récupération coûteux. Le résultat : une matière dégradée ou non conforme aux spécifications. Un résultat qui se traduit directement par une détérioration de l'utilisation du réacteur, de la capacité de production et de la marge opérationnelle.

Informations

Ce que la spectroscopie Raman en ligne rend visible

Avec la spectroscopie Raman en ligne, l'intelligence chimique s'invite directement dans la zone de la réaction, à l'intérieur des réacteurs utilisés pour la production de caoutchouc synthétique, et procure une surveillance précise du point final pour atteindre les objectifs définis en matière de viscosité Mooney et taux de conversion. Des sondes Raman mesurent la composition chimique dans la masse en réaction elle-même, dans les conditions réelles de température et de pression, pendant que le lot est en cours de production. Ceci permet de profiter continuellement d'une visibilité in situ de la cinétique de réaction et de l'évolution de la microstructure, exactement à l'endroit où se forment les chaînes de polymères, au lieu de faire des déductions indirectes sur le comportement à l'aide d'échantillons tardifs ou externes.

Ce que la surveillance Raman en temps réel rend visible :

  • Consommation de monomères (butadiène et styrène)
  • Cinétique de la réaction tout au long du lot
  • Évolution de la microstructure (cis, transmission, vinyle, styryle)
  • Distributions d'isomères influant sur la température de transition vitreuse (Tg)
  • Formation précoce de blocs de polymères et risques d'agglomération

Ces mesures étant effectuées en ligne, le comportement de la réaction est observé au fur et à mesure de son évolution, et non pas reconstitué ultérieurement sur la base de données de laboratoire tardives.

Action

Comment la visibilité de la réaction change les décisions opérationnelles

Ces informations étant générées à l'intérieur du réacteur, pendant la production du lot, les opérateurs ne dépendent plus d'une extrapolation basée sur des échantillons de laboratoire prélevés des heures auparavant.

Lorsque la cinétique de la réaction et la microstructure sont visibles en continu pendant la production du lot, la régulation devient une manière d'agir proactive au lieu d'une simple réaction. Les opérateurs n'ont plus besoin d'attendre pour comprendre ce qui s'est déjà passé ; ils peuvent intervenir pendant l'évolution du lot, avant la propagation des écarts.

Ce qu'offre la technologie Raman :

  • Plus de confiance lors de la détermination du point final
  • Ajustement immédiat de l'alimentation en matières premières ou des conditions en cas de dérive de la microstructure
  • Décisions "produit conforme ou rebut" en temps réel pendant la production du lot
  • Informations de portée décisionnelle permettant de déterminer si les réactions bloquées doivent être déclenchées (p. ex. ajout d'initiateurs ou de monomères)
  • Élimination de l'échantillonnage manuel de matières dangereuses prélevées dans des réacteurs à température et pression élevées

La détermination du point final basée sur les données n'apporte pas seulement une amélioration de la régulation. Elle est un levier permettant d'agir sur les capacités. Lorsque le point final est validé en temps final, les lots peuvent être clôturés dès que la conversion et la microstructure souhaitées sont obtenues, sans devoir d'abord attendre la confirmation du laboratoire. Chaque heure de réaction superflue évitée se traduit directement par un rendement espace-temps plus élevé et une augmentation des capacités de production annuelles avec le même volume de réacteur. La valeur ajoutée ne réside pas dans la création d'un plus grand volume de données, mais dans la visibilité de portée décisionnelle offerte pendant que le comportement de la réaction change.

Image d'un réacteur chimique de production ©Endress+Hauser

Technologie de régulation des lots à l'intérieur du réacteur de production de caoutchouc

Dans le process de production de polymères synthétiques, c'est au cours de la réaction elle-même que la qualité des lots et la productivité sont les plus menacées. En rendant la conversion des monomères et l'évolution de la microstructure visibles en continu à l'intérieur du réacteur, la surveillance en ligne Raman permet de passer des confirmations tardives du laboratoire à des informations sur le lot disponibles en temps réel. Le point final est détecté pendant que le lot est encore en cours de production. Cela permet d'établir plus tôt le point final validé, en se fondant sur l'état réel de la réaction au lieu de résultats de laboratoire tardifs. Les mesures correctives sont déployées avant la production de matière non conforme aux spécifications, et les décisions ne sont plus prises après la réaction mais pendant cette dernière.

Cela permet de rendre les cycles des lots plus prévisibles, réguler les propriétés de manière plus stricte et renforcer le rendement effectif du réacteur. Il est ainsi possible de réduire les coûts et d'augmenter le rendement espace-temps par le biais de la conception, et non par des mesures correctives lancées après la production des lots.

Valeur mesurable

Des informations sur la réaction à un impact mesurable sur la production

Dans la polymérisation de SSBR et ESBR, les décisions tardives se traduisent directement par le recours à une stratégie d'arrêt à court terme, des durées de cycle plus longues, une variabilité plus élevée et des pertes de rendement. En détectant le point final avec plus de précision et en suivant continuellement l'évolution de la microstructure, la surveillance avec la spectroscopie Raman en ligne raccourcit la durée des lots tout en améliorant l'homogénéité.

Ce dont bénéficient les producteurs dans le cadre de l'exploitation quotidienne :

  • Détection du point final et validation du lot plus précoces
  • Réduction des variations d'un lot à l'autre
  • Rendement plus élevé sans compromettre la régulation des propriétés
  • Amélioration de l'utilisation du réacteur grâce à des temps de cycle plus courts
  • Exploitation plus sûre grâce à l'élimination de l'échantillonnage manuel

Des résultats obtenus pendant le lot, et non grâce à des corrections au terme du process.

Dans la pratique, valider plus tôt la fin des lots signifie davantage de tonnes vendables chaque année par réacteur, ce qui transforme les informations sur le process en bénéfices financiers tangibles.

Comment cette valeur est obtenue dans les usines industrielles de caoutchouc synthétique

La spectroscopie Raman en ligne est mise en œuvre avec :

  • Des analyseurs Raman certifiés ATEX et des sondes à immersion ou à bypass
  • Une mesure continue à température et pression élevées
  • Des modèles spectraux en temps réel validés au moyen de la chromatographie en phase gazeuse (CG) et la résonance magnétique nucléaire (RMN)
  • Un déploiement progressif, laboratoire → installation pilote → production, en conservant les modèles et les connaissances relatives au process

Au lieu de remplacer les systèmes de régulation existants, la technologie Raman les complète en mettant à disposition des variables de réaction précédemment invisibles pour la régulation et l'optimisation pendant la production des lots.

Performances éprouvées dans la polymérisation du caoutchouc synthétique

La surveillance Raman en ligne est mise en œuvre depuis des décennies dans les process de production de caoutchouc synthétique, y compris à base de butadiène et butadiène-nitrile. La mesure en temps réel de la conversion des monomères et de la microstructure a permis de transférer plus rapidement les nouvelles qualités du laboratoire au process, d'assurer une régulation plus homogène des propriétés critiques en termes de Tg, et de rendre l'exploitation plus sûre en éliminant l'échantillonnage manuel à des étapes dangereuses.

Déploiement opérationnel

La spectroscopie Raman est-elle adaptée à votre process ?

Découvrez des conseils pour préparer votre entreprise à l'adoption de cette technologie, ainsi qu'une checklist d'auto-qualification rapide vous permettant d'évaluer la valeur potentielle de la spectroscopie Raman dans vos processus chimiques.

Produits phares 

Découvrez nos systèmes de spectroscopie Raman

/
Notre expertise

Pourquoi Endress+Hauser ?

Endress+Hauser aide les producteurs de caoutchouc synthétique à concevoir des processus de lot hautes performances et prévisibles, en intégrant la technologie d'analyse des process (PAT) directement dans les flux de travail de polymérisation.

  • Expérience approfondie de la chimie de la polymérisation et des élastomères
  • Systèmes Raman robustes pour les zones explosibles
  • Ingénierie d'application solide et partenariat de long terme
  • Vaste réseau international de service après-vente avec une solide assistance technique locale

Du développement à la production en série, nous vous aidons à assurer la régulation de chaque lot tant que cela est encore déterminant.

FAQ

Tout ce que vous devez savoir

Prochaines étapes

Contactez-nous

Parlez de vos défis avec nos experts de l'industrie chimique. Nous sommes là pour vous aider.

Notes finale

Ceci pourrait aussi vous intéresser